主题中讨论的其他器件:ISO5852S
e2e.ti.com/.../InsulationCoordination_5F00_HVInverter_5F00_19052021.pdf
您好!
我们正在设计 UDC MAX = 880V 的汽车电机驱动器。 对于标准、我们需要最小10毫米的爬电距离。 您的所有增强型隔离式栅极驱动器均可在5700Vrms 电压下工作、但电压变化仅为8mm。 如果标准要求10mm 爬电、我们如何在应用中使用栅极驱动器-请查看随附文档中的表4。
我们的脉冲度为2。
感谢您的反馈、
Borut 野蛮