This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53316:DE 和 HEF 之间的差异

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62867

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1003141/tps53316-difference-between-de-and-hef

器件型号:TPS53316
主题中讨论的其他器件:TPS62867

你(们)好

我想知道 DE 和 HEF 之间的差异。   

我发现此模式  有一个区别、如下图所示、但我不知道  在 fsw=2M 时小于 DE 和 FCCM 的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Meng:

    您能否使用我们的较新器件之一、例如 TPS62867?

    在第7.4节的 D/S 中对这些模式进行了说明。  在 HEF 模式下、频率将更低、以获得更高的效率、如第6页所示。

    谢谢、

    Chris