请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2660 我有一个专门用于 TPS26600的设计、但由于电源短缺、需要支持 TPS26602。 如果 OVP 引脚未连接到 RTN 而是连接到基于 TPS26600的设计的电阻梯网络、TPS26602过压钳位功能会怎样? 对于低于配置的 OVP 和 OVC 固定阈值38V 的所有输入电压、它是否会照常工作?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我有一个专门用于 TPS26600的设计、但由于电源短缺、需要支持 TPS26602。 如果 OVP 引脚未连接到 RTN 而是连接到基于 TPS26600的设计的电阻梯网络、TPS26602过压钳位功能会怎样? 对于低于配置的 OVP 和 OVC 固定阈值38V 的所有输入电压、它是否会照常工作?