This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2660:了解 TPS26602过压钳位特性

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1002955/tps2660-understanding-the-tps26602-overvoltage-clamp-feature

器件型号:TPS2660

我有一个专门用于 TPS26600的设计、但由于电源短缺、需要支持 TPS26602如果 OVP 引脚未连接到 RTN 而是连接到基于 TPS26600的设计的电阻梯网络、TPS26602过压钳位功能会怎样? 对于低于配置的 OVP 和 OVC 固定阈值38V 的所有输入电压、它是否会照常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dale、

    欢迎使用 E2E!!! 感谢您与我们联系。 我们正在研究此问题、并将在今天结束时返回给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dale、

    我们需要将电阻 R3设为0 Ω、并根据欠压锁定(UVLO)要求调整 R1和 R2。 请注意、此处的工作电压将限制为最大值38V。