请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM76003 大家好、
我对 LM76003的效率有疑问。 通过 WebBench 仿真、我获得了大约92%的效率。 在图26的数据表中、效率约为88%。 差异来自哪里?
我的设计:
30V 输入、3A 输出、500kHz、5.22V 输出。 FPWM 模式
谢谢、此致、
Jens



This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.