This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM76003:效率

Guru**** 2534410 points
Other Parts Discussed in Thread: LM76003

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1002830/lm76003-efficiency

器件型号:LM76003

大家好、

我对 LM76003的效率有疑问。 通过 WebBench 仿真、我获得了大约92%的效率。 在图26的数据表中、效率约为88%。 差异来自哪里?

我的设计:

30V 输入、3A 输出、500kHz、5.22V 输出。 FPWM 模式

谢谢、此致、

Jens

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jens:

    Webench 使用的组件值与验证过程中用于运行效率的组件值不同。 这很可能是造成差异的原因。

    最好使用您的电感器和其他组件获取 EVM 并测试效率。

    此致、Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    谢谢!

    祝你度过美好的一天!

    此致、

    Jens