This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25066A:LM25066A 与 LM25066软件差异

Guru**** 2381200 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25066, LM25066A, LM25066I
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1001523/lm25066a-lm25066a-vs-lm25066-software-difference

器件型号:LM25066A
主题中讨论的其他器件:LM25066LM25066I

大家好、

客户现在使用 LM25066A、由于短缺问题、他们考虑改用 LM25066。  

在 LM25066A 应用中、它们没有向其加载任何映像;切换到 LM25066时、您是否要向其加载任何映像? 或者问题是、LM25066A 和 LM25066之间的软件/寄存器设置是否有差异?

谢谢、此致、

将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    感谢您与我们联系。 请您详细说明"他们没有向其加载任何图像"的含义。 我无法理解这一点。 LM25066A 和 LM25066之间的软件/寄存器设置没有差异。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Avishek、您好、我们如何 区分这两个器件? 我们能否读取寄存器并了解差异?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avishek:

    谢谢。 由于您说它们的寄存器在 LM25066A 和 LM25066之间是相同的、因此 是否有任何方法通过读回寄存器来区分这两个部分? 或者、他们应该通过检查这些部件的顶部遮罩来实现这一点吗?

    此致、

    将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    请读取 MFR_MODEL (9Ah)电阻器以获取器件型号。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avishek:

    我看到 LM25066A 和 LM25066 MFR_MODEL 共用相同的寄存器值、您能帮检查这是否可行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    我在 LM25066和 LM25066A 的数据表中也看到了这种情况...   但是、LM25066I 的数据表显示  了 MFR_MODEL (9Ah)电阻器的 MFR ID-8中的不同值。 我们需要在组装 PCB 之前区分器件标识代码(LM25066:L25066P 和 LM25066A:L25066A)。 但是、我是否可以知道为什么这对客户很重要? 因为除了电流和功率测量精度外、LM25066和 LM25066A 的功能完全相似。

    如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avishek:

    是否可以使用 EVM 来读回 MFR_MODEL 数据、以确认 LM25066和 LM25066A MFR_MODEL 完全相同? 奇怪的是、LM25066I 获取不同的 MFR ID、而 LM25066获取相同的 MFR ID。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    也可以检查 EVM。 使用12V 输入为 EVM 加电并在 GUI 和 EVM 之间建立通信后 、请单击"Update ID Information"。 它应该会显示。