主题中讨论的其他器件:LM25066、 LM25066I
大家好、
客户现在使用 LM25066A、由于短缺问题、他们考虑改用 LM25066。
在 LM25066A 应用中、它们没有向其加载任何映像;切换到 LM25066时、您是否要向其加载任何映像? 或者问题是、LM25066A 和 LM25066之间的软件/寄存器设置是否有差异?
谢谢、此致、
将会
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
客户现在使用 LM25066A、由于短缺问题、他们考虑改用 LM25066。
在 LM25066A 应用中、它们没有向其加载任何映像;切换到 LM25066时、您是否要向其加载任何映像? 或者问题是、LM25066A 和 LM25066之间的软件/寄存器设置是否有差异?
谢谢、此致、
将会
你好、
我在 LM25066和 LM25066A 的数据表中也看到了这种情况... 但是、LM25066I 的数据表显示 了 MFR_MODEL (9Ah)电阻器的 MFR ID-8中的不同值。 我们需要在组装 PCB 之前区分器件标识代码(LM25066:L25066P 和 LM25066A:L25066A)。 但是、我是否可以知道为什么这对客户很重要? 因为除了电流和功率测量精度外、LM25066和 LM25066A 的功能完全相似。
如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。