This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54302:WEBench 设计

Guru**** 2531030 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54202, TPS54302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1002535/tps54302-webench-design

器件型号:TPS54302
主题中讨论的其他器件:TPS54202

我们在使用 WEBENCH 进行设计时遇到了一个问题。  

条件:  

输入电压:20V 至28V

输出电压:15V

Iout=0.5A

当使用 WEBENCH 工具时、它显示失败的最大值 占空比问题。 但是、我们使用 TPS54202/202H、在这种情况下它们是可以接受的。  

TPS54302应该能够支持高达3A 的电流、不应该?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我查看了该 WebBench 模型故障。 由于500mA 的负载电流位于转换器 DCM 和 CCM 运行之间的边界、因此模型似乎标记了一个误差。 我必须将其提交给建模团队、以确定 WebBench 工具中出现错误的原因。 如果您正在寻找在 WebBench 上进行仿真的设计、我建议您使用0.6A 或0.4A 作为起点。 如果您也遵循该方法、请随时与我们联系、了解有关负载电流如何影响性能的问题。

    此致、

    Alec Biesterfeld

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    很抱歉出现 webench 错误。  

    请查找20-28V 输入至15V 输出和0.4A 报告。

    e2e.ti.com/.../WBDesign157.pdf

    BRS、

    年轻