请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54302 主题中讨论的其他器件:TPS54202、
我们在使用 WEBENCH 进行设计时遇到了一个问题。
条件:
输入电压:20V 至28V
输出电压:15V
Iout=0.5A
当使用 WEBENCH 工具时、它显示失败的最大值 占空比问题。 但是、我们使用 TPS54202/202H、在这种情况下它们是可以接受的。
TPS54302应该能够支持高达3A 的电流、不应该?