This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28780:适用于 LED 显示屏的 ACDC 反激式解决方案

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28780, UCC28600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1002040/ucc28780-acdc-fly-back-solution-for-led-display

器件型号:UCC28780
主题中讨论的其他器件: UCC28600

大家好、

  在 LED 显示应用中、我们是否有反激式交流/直流解决方案?(尺寸优化型解决方案)

  输入需要耐受1000浪涌测试。 输入为220V 窄电压。

  12V 输出、峰值4.5A、正常4A。

   

  在 LED 显示屏应用中、电流低于2A。

  我们有任何成熟的解决方案吗?

  非常感谢 。(此外、在本例中、我们是否需要大量带宽来提供支持? 或者、这是一个成熟的解决方案、我们可以通过我们拥有的许多文档来处理它。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Feng:

    UCC28780可支持有源钳位反激式(ACF)、这是一种与传统反激式相比具有高效率和高功率密度的解决方案。 您的目标是尺寸优化的解决方案。 ACF 可能是一个不错的候选器件。 同时,高性能可为 ACF 带来更高的总成本。 它需要额外的高侧驱动器和 FET。 现在,我们在 ACF 上有许多成功的项目,特别是在适配器和充电器应用程序上。  此解决方案成熟、但与卷积反激式解决方案相比、仍需要投入更多资源和精力。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jaden、

       感谢您的反馈。

       了解 UCC28780是一款出色的产品。

       您建议的任何更简单或传统的解决方案? 由于我的客户是第一次进行此交流/直流设计、因此希望我们可以拥有足够的参考设计等材料 来进行硬件设计。

       非常感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Feng:

    了解、如果是、建议使用传统 QR 反激式控制器 UCC28600、客户可以在网站上找到许多设计材料、TI 还在 TI.com 上提供了一些参考设计。

    谢谢。