主题中讨论的其他器件: UCC28600
大家好、
在 LED 显示应用中、我们是否有反激式交流/直流解决方案?(尺寸优化型解决方案)
输入需要耐受1000浪涌测试。 输入为220V 窄电压。
12V 输出、峰值4.5A、正常4A。
在 LED 显示屏应用中、电流低于2A。
我们有任何成熟的解决方案吗?
非常感谢 。(此外、在本例中、我们是否需要大量带宽来提供支持? 或者、这是一个成熟的解决方案、我们可以通过我们拥有的许多文档来处理它。)
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
在 LED 显示应用中、我们是否有反激式交流/直流解决方案?(尺寸优化型解决方案)
输入需要耐受1000浪涌测试。 输入为220V 窄电压。
12V 输出、峰值4.5A、正常4A。
在 LED 显示屏应用中、电流低于2A。
我们有任何成熟的解决方案吗?
非常感谢 。(此外、在本例中、我们是否需要大量带宽来提供支持? 或者、这是一个成熟的解决方案、我们可以通过我们拥有的许多文档来处理它。)
尊敬的 Feng:
UCC28780可支持有源钳位反激式(ACF)、这是一种与传统反激式相比具有高效率和高功率密度的解决方案。 您的目标是尺寸优化的解决方案。 ACF 可能是一个不错的候选器件。 同时,高性能可为 ACF 带来更高的总成本。 它需要额外的高侧驱动器和 FET。 现在,我们在 ACF 上有许多成功的项目,特别是在适配器和充电器应用程序上。 此解决方案成熟、但与卷积反激式解决方案相比、仍需要投入更多资源和精力。
谢谢。