Other Parts Discussed in Thread: TPS7A8101
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS7A8101 我们目前正在使用线性稳压器 TPS7A8101清理模拟电源。 降噪电容器和旁路电容器的值为470nF、如数据表中建议的值。 由于降噪电容为470nF、因此启动时间约为80ms。
我想使用 TPS7A8101来提供一些数字组件。 我不需要为这些组件提供低噪声电源、但我希望启动时间更短(大约1ms)。
TPS7A8101是否在没有降噪电容器和旁路电容器的情况下正常工作? 如果不是、最小值是多少?