This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A8101:最小 NR 和旁路电容器

Guru**** 2814315 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A8101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1002252/tps7a8101-minimum-nr-and-bypass-capacitor

器件型号:TPS7A8101

我们目前正在使用线性稳压器 TPS7A8101清理模拟电源。  降噪电容器和旁路电容器的值为470nF、如数据表中建议的值。  由于降噪电容为470nF、因此启动时间约为80ms。

我想使用 TPS7A8101来提供一些数字组件。  我不需要为这些组件提供低噪声电源、但我希望启动时间更短(大约1ms)。

TPS7A8101是否在没有降噪电容器和旁路电容器的情况下正常工作?  如果不是、最小值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nicholas、您好!

    您仍然可以在不使用 NR 电容器和旁路电容器的情况下使用 TPS7A8101。  这些选项可用于最大限度地降低 LDO 的噪声、但如果噪声不是问题、则不需要这些选项。

    谢谢、

    斯蒂芬