This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55288 μ A:电源关闭时、TPS55288有可能导致输出烧断。

Guru**** 2445440 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55288

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1002350/tps55288-when-the-power-supply-is-turned-off-tps55288-has-a-chance-to-cause-burnout

器件型号:TPS55288

我们在原理图中使用 TPS55288芯片。

随附的原理图设计文件:  

https://photos.app.goo.gl/neJeUtgLs6eDFGor9

https://photos.app.goo.gl/CJhAiXHBKZNxDqVk9

20V/3A_testing 步骤:  

1.打开20V 电源
2.将 TPS55288输出设置为20V。
3.使用 E-Load 安装3A。
4.关闭电源。

20V/3A_test 方法:  

https://photos.app.goo.gl/ggraesLjcsHr5ssb6

我遇到了问题。

当电源关闭时、TPS55288有可能导致 Burnout。

TPS55288_Vout 和 GND 之间短路的原因。

测量波形如附图所示:  

普通: https://photos.app.goo.gl/U3miZwxd9GycpJyv6

Burnout: https://photos.app.goo.gl/GKAJQg2V1SBjsJHj6

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    感谢您分享详细的问题描述原理图和波形。

    您还可以共享布局吗? 我将首先检查布局。 根据我们的经验、布局可能会影响性能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Zack

    PCB 顶层:  

    https://photos.app.goo.gl/6cBSsLZufMYvaDZ37

    https://photos.app.goo.gl/GwXHWV8XK59cB1E39

    PCB 层:  

    https://photos.app.goo.gl/kdQPC1Z5RSWmWzAUA

    https://photos.app.goo.gl/AgEGJ9kAYcYuLfbf8

    感谢您关注此事。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    我们以前从其他客户那里获得类似的反馈、即器件在类似情况下出现故障。

    根本原因是布局不良。 我们建议您 仔细阅读 TPS55288布局指南。

    以下是一些需要优化的地方:

    1.将1uF 或0.1uF 低 ESR、低 ESL 陶瓷电容器(下图中的 C5)靠近 TPS55288 Vout 引脚和 GND 引脚(引脚11、引脚9)放置。

     Vout 平面和 GND 平面覆铜越宽越好、这一点很重要。 请参阅下图靠近引脚24、26、11、9、10的 Vout 和 GND 平面。 在引脚24、26附近添加3-4 Vout 和 GND 过孔。 在底层覆铜 Vout 平面、与顶层 Vout 平面相同。 以便热量可以传输到 PCB 内层和底层。

    2.输入电容器和降压侧 MOSFET U1和 U2:

    将输入陶瓷电容器放置在靠近 U1漏极和 U2源极的位置、以便将降压 FET 开关环路 PCB 寄生电感降至最低。

    请参阅共享应用手册中的图2-2。

    其他组成部分。 请遵循布局指南进一步优化布局。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Zack

    感谢您提供信息。

    我将与布局工程师讨论和改进。