This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28730:UCC28730 Web 平台设计报告

Guru**** 2811925 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28730, UCC28600, LM5023, UCC24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/999602/ucc28730-ucc28730-web-bench-design-report

器件型号:UCC28730
主题中讨论的其他器件: UCC28600LM5023UCC24650

您好:

我们有多种使用 UCC287xx 系列的高度紧凑型设计。

其中一个目前正在测试中的器件是 UCC28730。 我们使用了 Web Bench 和 Excel 电子表格。

PL 请参阅随附的 Web Bench 报告的 pdf。

Vout 实际值有一个奇怪的条目、该条目显然 是基于 VS 引脚分压器中使用的值18.257

但是、在其他报告的地方、输出电压本身为6.2V。

 Web Bench 计算出4*(1+Rfbt/Rfbb)、为18.257V

这有点令人困惑。 VOUT 由该比率除以 NA/NS 确定、在这种情况下是合理的。

这是正确的解释吗?

另一件事是、LPM 可以根据 Iout 非常清晰地摆动。

然后、应使用什么来设置该电感?  

在本例中、我们施加 的 Iout=300mA、从而得出 Lpm 大约为4mH

建议的核心存在差距的可实现价值(我们的核心具有稍高的交叉部分)。 但是、如果实际负载为50mA?

除非您在 RCS =28欧姆的情况下进行四次转弯、否则 Web Bench 将提供23mH、这是在该内核中无法实现的值。 听起来也很奇怪、但与 VCS 明显一致

那么、我们是否应该设置 Iout=300mA、因为我们很难将 IC 连接到它、这将消耗该电流? ..because 可通过60T:5T:14T 实现 Lpri?

如有任何澄清,将不胜感激。

e2e.ti.com/.../WBDesign24_5F00_28730_5F00_6v2300mA.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robin、

    感谢您关注 UCC28730反激式控制器。

    在审查 Webench 报告时、我认为将"Vout Actual"列入名单的名称是错误的。
    我不确定它应该被称为"vaux_pos"或其他什么、但它不是实际的 Vout、而是输出二极管的 Vout + Vf 通过匝数比的反射。  
    我将向 Webench 小组报告错误命名的情况。

    对于高电感、遗憾的是、对于具有高输入电压的低功耗、低电流设计、计算出的电感是真实的。
    LM 强制设置为如此高、以满足每周期能量吞吐量和   最大负载下恒定电流调节占空比的同步标准。

    50mA 的实际负载约为300mW、 但 Lm 极高、因此您建议使用300mA (~1.8W)的假最大负载来降低 Lm。  
    然后、300mW 将是轻负载运行条件。  但电流限制仍将达到300mA+。  
    这是恒定电流限制功能的限制、在 UCC28730和本系列中的其他 PSR 控制器中具有固定的 KCC 系数。

    对于 LM5023或 UCC28600等不同的离线反激式控制 器、您可能会在 Lm 上获得一些缓解、而后者不会以这种方式限制占空比。
    但它们确实需要光耦合反馈、这会增加成本和复杂度。   

    我建议针对此类低功耗采用"电容压降"方法、但我认为您需要与线路隔离。

    此致、
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thnx Ulrich。

    是的、"VOUT 实际值"应重命名为"计算的 VDD"...一个建议。

    至于输出功率、我们可以将输出加载到 大约2W。 因为这将是用于 TPS24 xxx、TMS320F28379、运算放大器、驱动器等的 BAIS

    我们宁愿坚持使用 UCC287系列。 我们还有700/710设计...以及780/782等

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ulrich 您好:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ulrich

    我将再次介绍 UCC28730电路性能。 我们具有与从 Web-Bench 设计工具获得的值完全相同的值、可在300mA 负载下提供6.2V 输出。 虽然线路调节性能出色、但我们完全看不到负载调节。 有什么关于如何获得负载调节的想法? 令人惊讶的是、输出永远不会达到6.2、而是保持在4.7V 左右、大约为200 Ω...尝试通过调整 VS 上驱动电阻器值来提高输出电压。 但不确定这是否会带来任何负载调节。 和 BTW:我们根本看不到具有振铃的特性反激式高击穿...可能是由于低 IPEAK 和低漏电感(8 μ H)...?

    任何专家审评都将受到高度赞赏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robin、

    这是一种奇怪的行为、但如果它停留在4.7V、这似乎类似于恒定电流(CC) 调节(Iout =固定、而 Vout 下降)。

    4.7V/200R = 23.5mA、因此这看起来不像外部过载。  但是、原理图可能看起来很完美、但 PCB 可能存在错误。  可能存在"内部"过载、您无法看到电流流过。
    请检查二极管和电容器等正常极性、以及变压器匝数比和绕组极性检查结果。
    此外、检查 PCB 布局文件以验证是否存在不必要的过孔到跟踪或过孔到铜短路。

    还要检查输入功率、以验证其是否与输出功率以及一些合理损耗相匹配。 110mW 输出、假设75%为保守值= 150mW 输入。  如果您测量的输入远高于150mW、则初级侧可能在其 CC 限制下工作、并且您在某个位置有一个内部灌电流、可能在次级侧。  这与您描述的场景相匹配、即在反激退磁间隔之后没有特征 DCM 振铃。  CC 看起来像转换模式(边界模式、临界导通模式)运行。

    此外、至少在调试稳压问题之前移除 UCC24650唤醒芯片。 它将是一个较少需要担心的变量。  

    祝你好运。  请告诉我您找到的内容。
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ulrich:抱歉:如果帖子看起来重复... 新的格式在这里引起了很多混乱。

    在任何情况下、都可以找出电路漏极上没有特征振铃的原因。 这是由于从某种老式的28710d 电路向前推进的 RCD 缓冲器造成的。 消除这种情况会触发振铃、现在控制器可以正确感应次级电流状态、并希望能恢复负载调节。

    我将尽快发布新结果。

    供参考

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ulrich:

    一切都很清楚!

    将发送完整的数据。

    Thnx 非常感谢您花时间查看我们的调试报告、从而修复了设计。

    R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robin、

    我很高兴听到您的成功。 感谢您随时向我通报情况、并希望您取得更多成功。  
     根据我们的政策、我需要关闭此主题、以保持我们的支持跟踪。

    祝您好运!
    Ulrich