This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5060-Q1:二极管反极性保护所需的二极管规格

Guru**** 1142300 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01167, LM76202-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1000520/lm5060-q1-diodes-specs-required-for-reverse-polarity-protection-with-diodes

器件型号:LM5060-Q1
主题中讨论的其他器件:LM76202-Q1LM74800-Q1TIDA-01167

您好!

我们将使用 LM5060Q1MMX/NOPB 通过二极管选项实现反极性保护、如下所示。 我将浏览数据表、但除了可以根据应用选择的齐纳二极管、没有为二极管定义规格。  

数据表确实定义了这些二极管的用途、但没有说明它们应该具有多大的额定值或喜欢它们应该支持的正向电流。 是否有其他文档更详细地定义了此电路?

此致、

Muhammad Awais

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Muhammad、

    感谢您的支持!

    系统的额定电流是多少?   有关更多详细信息、请参阅 www.ti.com/.../TIDA-01167设计。 这些二极管的额定电压比这些路径承载高电流更重要、支持100mA 至200mA 电流的二极管足够好。

    您是否了解 过新器件 LM76202-Q1或 LM74800-Q1?

    此致、  

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    感谢您的回复和分享链接。 我们的电压范围为8至18V。

    我们 还将研究新器件、但我担心 LM76202-Q1等选项(看起来很棒)不具有高电流容量(最大2.23A)。  

    此致、

    Muhammad Awais

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    我正在关注您提到的文档链接、 我想澄清以下内容;

    1.如下面的快照所示,在 VIN 上没有添加输入瞬态保护,以便在过流关断期间 Q1和 Q2关断时允许电流路径;

    而、根据数据表、已将 TVS 与二极管一起显示为 transorb 电路、以避免对具有反极性的输入电容器施加应力、如下所示。 请给出建议、因为我们确实需要保护输入免受瞬态影响、其次 、TIDA-01167参考 设计链接中没有对此进行进一步说明或添加。 我还想知道二极管的额定值、我假设 D2仅用于在电池反极性的情况下保护 TVS 二极管!

    2.请确认如果我们必须使用 TVS 二极管进行过流关断和输入瞬态保护、那么我们是否必须添加上述两种二极管设置?

    此致、

    Muhammad Awais

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Muhammad、

    数据表中的配置仅用于输入反极性保护、您可以在其中选择恰好高于最大工作电压(在本例中为18V)的 TVS 二极管 D3

    TIDA-01167建议采用 TVS 配置来处理  ISO 7637-2、ISO 16750-2瞬态脉冲。 D1和 D3在输入端形成 TVS 二极管。 该配置有助于将瞬态输入能量传输到负载。 这些二极管的选择取决于您的系统是需要处理抑制 的负载突降还是未抑制 的负载突降。 请告诉我。

    TIDA-01167使用5kW 二极管来处理 抑制 的负载突降事件。

    此致、  

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    是的   、如果有人在发动机运转时断开蓄电池、我们就有负载突降的机会。 我假设它将解除抑制 负载突降、如果是、请确认 TIDA-01167策略  是否适用于?

    此致、

    Muhammad Awais

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Muhammad、

    我建议按照 https://www.ti.com/lit/an/slvaes2/slvaes2.pdf 中的图10使用 LM74800-Q1、而不是  TIDA-01167

    此致、  

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    实际上、客户端希望坚持使用该芯片。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    下面是最终的原理图。 如果有任何缺失、请告知我;

    顺便说一下 、根据 TIDA-01167、输入端有两个串联0.1uF 电容器。 有没有理由这样做?

    此致、

    Muhammad Awais

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Muhammad、

    原理图对我来说很好。

    为了支持 ISO 瞬变、需要昂贵的高电压电容器。 因此、使用两个串联电容器 来提高输入电容器系统的有效额定电压。

    此致、  

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    明白了 、感谢您检查原理图。  

    此致、

    Muhammad Awais