主题中讨论的其他器件:LM76202-Q1、 LM74800-Q1、 TIDA-01167
您好!
我们将使用 LM5060Q1MMX/NOPB 通过二极管选项实现反极性保护、如下所示。 我将浏览数据表、但除了可以根据应用选择的齐纳二极管、没有为二极管定义规格。
数据表确实定义了这些二极管的用途、但没有说明它们应该具有多大的额定值或喜欢它们应该支持的正向电流。 是否有其他文档更详细地定义了此电路?

此致、
Muhammad Awais
谢谢、
垫
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们将使用 LM5060Q1MMX/NOPB 通过二极管选项实现反极性保护、如下所示。 我将浏览数据表、但除了可以根据应用选择的齐纳二极管、没有为二极管定义规格。
数据表确实定义了这些二极管的用途、但没有说明它们应该具有多大的额定值或喜欢它们应该支持的正向电流。 是否有其他文档更详细地定义了此电路?

此致、
Muhammad Awais
谢谢、
垫
您好、Rakesh、
我正在关注您提到的文档链接、 我想澄清以下内容;
1.如下面的快照所示,在 VIN 上没有添加输入瞬态保护,以便在过流关断期间 Q1和 Q2关断时允许电流路径;

而、根据数据表、已将 TVS 与二极管一起显示为 transorb 电路、以避免对具有反极性的输入电容器施加应力、如下所示。 请给出建议、因为我们确实需要保护输入免受瞬态影响、其次 、TIDA-01167参考 设计链接中没有对此进行进一步说明或添加。 我还想知道二极管的额定值、我假设 D2仅用于在电池反极性的情况下保护 TVS 二极管!

2.请确认如果我们必须使用 TVS 二极管进行过流关断和输入瞬态保护、那么我们是否必须添加上述两种二极管设置?
此致、
Muhammad Awais
您好、 Muhammad、
数据表中的配置仅用于输入反极性保护、您可以在其中选择恰好高于最大工作电压(在本例中为18V)的 TVS 二极管 D3
TIDA-01167建议采用 TVS 配置来处理 ISO 7637-2、ISO 16750-2瞬态脉冲。 D1和 D3在输入端形成 TVS 二极管。 该配置有助于将瞬态输入能量传输到负载。 这些二极管的选择取决于您的系统是需要处理抑制 的负载突降还是未抑制 的负载突降。 请告诉我。
TIDA-01167使用5kW 二极管来处理 抑制 的负载突降事件。
此致、
Rakesh
您好、 Muhammad、
我建议按照 https://www.ti.com/lit/an/slvaes2/slvaes2.pdf 中的图10使用 LM74800-Q1、而不是 TIDA-01167
此致、
Rakesh