This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV103:DRV103

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV103, DRV110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1001861/drv103-drv103

器件型号:DRV103
主题中讨论的其他器件: DRV110

我有一款使用现已去世的 DRV101T 的传统产品。  我的客户订购了更多、似乎没有 DRV101T 的替代产品。  我的应用的问题是它正在驱动一个48VDC 电磁阀。  我找不到额定电压为60V 的 TI 器件、例如 DRV101T。  是否可以将 DRV103与外部 P 沟道 FET 和外部线性稳压器一起用于+Vs 引脚、如下所示?  或者、是否内部发生的情况比   该器件的方框图中所示的情况更多、这会妨碍该器件正常工作?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Larry、

    我不建议使用此设置。 输出将通过 R_GS 被拉至48V、并将通过内部 ESD 二极管流向 VS。

    我们提供更新的电机和螺线管驱动器。 该产品系列已转移到 TI 的一个专用组。

    请在此处查找电磁阀驱动器产品系列: https://www.ti.com/motor-drivers/solenoid/overview.html 

    一旦您有了潜在的器件、请在该器件已标记的情况下将问题发布到 E2E、以便负责的小组能够提供最快、最好的支持。

    谢谢、

    Shreyas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好、Larry、

    您是否了解过 DRV110? 在使用搜索时、它不会显示为高电压偏差。 但是、它是低侧的控制器、电源引脚可通过电压更高的电阻进行连接。 此设置应可用于48V 系统。 您可以通过电子邮件直接与我联系。

    非常感谢

    Lutz