Other Parts Discussed in Thread: DRV103, DRV110
主题中讨论的其他器件: DRV110
我有一款使用现已去世的 DRV101T 的传统产品。 我的客户订购了更多、似乎没有 DRV101T 的替代产品。 我的应用的问题是它正在驱动一个48VDC 电磁阀。 我找不到额定电压为60V 的 TI 器件、例如 DRV101T。 是否可以将 DRV103与外部 P 沟道 FET 和外部线性稳压器一起用于+Vs 引脚、如下所示? 或者、是否内部发生的情况比 该器件的方框图中所示的情况更多、这会妨碍该器件正常工作?