This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170-Q1:LM5170栅极信号不能#39;t 完全打开(低侧)

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1001803/lm5170-q1-lm5170-gate-signal-doesn-t-open-completely-low-side

器件型号:LM5170-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5170

尊敬的专家

我对 LM5170驱动器有疑问。

有时我发现 LO 引脚无法像图片一样完全驱动。 (通道1是高侧信号、通道2是低侧信号)

  (笑声)

您以前是否发生过 这种情况?

如何调整 它以解决问题?

我更改我的电容 CCS 0.01uF/0.1uF 和0.33uF

它也没有使用。

我的数据是否需要不同的 Comp 或 Ramp 增益来 调整 Gain1和 Gain2?

或者、通常情况下、它是否相同?

感谢你的帮助。

BR
Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    LM5170启用了二极管仿真、在轻负载条件下、当电感器电流过零时、低侧 FET 将关断。  您看到的是一种理想情况、即电流感应电阻器具有大电感、会失真感应电流波形、并使 IC 认为电流已过零。  请参阅第9.1.3节、其中详细讨论了此问题、并提供了解决方案。

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi