This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM536253QEVM:LM53625 EMI 性能

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1000070/lm536253qevm-lm53625-emi-performance

器件型号:LM536253QEVM

您好!

我正在使用 LM53625xQEVM 板来检查 CISPR-25 EMI 测量设置、以查看我的设置是否提供与用户指南类似的结果。

设置条件:

VIN = 12V、Vout = 5V、Iout = 3.5A (外部电阻器连接在输出端)

LISN:TEKBOX 5uH

信号分析器:N9000A,9kHz-3GHz

设置如图所示。 两个 LISN 连接到电源和回路。 LISN 电缆到电路板输入端的长度至少为20cm。 使用信号分析器测量电力线噪声、并将返回线 LISN 端接50欧姆、以避免来自外界的噪声干扰。

我使用类似的信号分析仪设置进行了测量、如用户手册第18页所示。 我有以下有关测量的问题。

1) 1)我获得的结果与用户指南中的不同。 在150kHz 至30MHz 的较低频率下、开始时会出现巨大的尖峰、之后会超过限制。 但是、从30MHz 开始、我可以看到有噪声、并且它未通过限制、请查看测量文档中的图1。 不知道为什么会有这样的噪声。 请帮助我理解这一点吗?  

2) 2)我注意到用户指南中使用的限制与 CISPR-25限制不同。 此外、扫描时间 RBW 与 CISPR-25不同。 例如、根据41-88MHz、88-108MHz 之间的表2 (www.alldaq.com/.../AN_Conducted_Noise_Measurement_Tekbox_LISN_TBOH01_and_EMCview_ALLDAQ.pdf)、限值大约为28dBuV。 在上述频率范围内、如用户指南中所示、限制分别为25dBuv 和小于20dBuV。 如果 CISPR-25的限制有任何更新、请告诉我、如果没有、请告诉我限制为何会发生变化?

3) 3) 150k-30MHz 之间的扫描时间大约为300s、考虑到 RBW = 9kHz、但在用户指南中仅为10s。 为什么扫描时间会缩短?

4) 4)根据 CISP25标准进行测量、与根据用户指南(图1)进行的测量相比、噪声(图2)更小。

e2e.ti.com/.../Measurement.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sushrut、

    我需要与 EVM 设计人员核实并从他们那里获取信息。 我将告诉您我发现的内容。

    此致、Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sushrut、

    您能不能澄清一下 EVM 设置的几个方面? 我看到电源电流表显示为3.86A、我假设这是电流限制设置、而不是提供的电流? 此外,EVM 上的标记显示了它的可调节 EVM,使用了什么 VOUT?

    负载电阻器弯曲到 IC、这将把开关节点噪声耦合到 LISN 设置中并绕过 EMI 滤波器。 负载电阻器应更好地向上弯曲或朝向 LISN、而不是朝向开关节点。

    如果扩频开启、则在较低频带中、由于扩频、噪声自然会更大一点。 为什么在他的案例中它如此大,我无法解释,也许它来自所使用的输入电源。

    用户指南使用了作为 EVM 水平悬挂的200mm 电线长度的电源线、请参阅用户指南。 允许的最短20cm 导线比使用较长导线更好。 如果电线如上图所示分开、则会形成寄生电感或拾取噪声、测量不是很可重复。 使用与用户指南中类似的导线设置。

    此致、Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sushrut、

    已经有几天了、因此我希望您能够根据上述建议获得更好的 EMI 结果。  

    我将关闭此帖子、但如果您仍有疑问、您可以作出回复。

    谢谢、Jason