This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61165:PWM 控制信号

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61165

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1001386/tps61165-pwm-control-signal

器件型号:TPS61165

我们 将 TPS61165用于闪光灯驱动、因此我将以60Hz 频率打开和关闭 LED。

黄色线是 CTRL 引脚、蓝色线是 LED 阳极引脚。 但 LED 似乎保持调光、而不是打开和关闭。

在 60Hz 频率下打开/关闭 LED 的任何方法、假设占空比为10%?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kane、

     在 CTRL 之后、器件将在2.5ms 左右从高电平关断至低电平。 60Hz 应足够低、以关闭 LED 并产生闪烁效果。 您可以帮助分享您的原理图吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只需检查驱动信号、我们的导通时间小于2ms、似乎 TPS61165需要~5ms 的启动时间。 问题在我们延长导通时间后得到解决。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了。 如果还有其他问题、请告知我。