请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61165 我们 将 TPS61165用于闪光灯驱动、因此我将以60Hz 频率打开和关闭 LED。
黄色线是 CTRL 引脚、蓝色线是 LED 阳极引脚。 但 LED 似乎保持调光、而不是打开和关闭。
在 60Hz 频率下打开/关闭 LED 的任何方法、假设占空比为10%?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.