请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCD9248 大家好、
我的电路板上有3个 UCD9248 IC,我们使用 UCD9248+PTD08创建多个电压,为电路板上的 Xilinx FPGA 供电。
现在、当我尝试将项目文件编程到 ucd9248时、会生成致命错误。如下所示:"无法从地址:52;NACK 读取 device_ID;如果无法读取项目文件、则无法下载该文件;这表示必须解决严重的通信或固件错误"。
我们在数百个电路板上使用了相同的下载工具和项目文件、所以我认为通信可能有问题、但我不知道如何调试、有人能给我一些建议吗? 谢谢你