This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9248:不能读取地址:52、NACK。

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD9248
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/999789/ucd9248-can-not-read-address-52-nack

器件型号:UCD9248

大家好、

 我的电路板上有3个 UCD9248 IC,我们使用 UCD9248+PTD08创建多个电压,为电路板上的 Xilinx FPGA 供电。

 现在、当我尝试将项目文件编程到 ucd9248时、会生成致命错误。如下所示:"无法从地址:52;NACK 读取 device_ID;如果无法读取项目文件、则无法下载该文件;这表示必须解决严重的通信或固件错误"。

我们在数百个电路板上使用了相同的下载工具和项目文件、所以我认为通信可能有问题、但我不知道如何调试、有人能给我一些建议吗? 谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我建议查看:

    焊接/组装质量,可能是您在某处缺少连接

    - V33DIO、PMBus_CLK、PMBus_DATA、V33D、V33A 上的电压、 BP_Cap

    -检查 ADDR0、ADDR1上的电阻器值 。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我现在要关闭这个线程。 如果问题尚未解决、请继续并重新打开。