主题中讨论的其他器件: TPS2521
您好!
TPS25200是否支持浪涌控制? 我对下面的比较表有点困惑。 我在其数据表中找不到软启动功能。
它是否支持该功能。 您是否会推荐一个具有 Close Spec (关闭规格)的产品? 谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
PAL、
感谢您的澄清。 但我需要您的进一步帮助。 在我的案例 中、客户一直在其产品中使用我们的 TPS25200、并且正在进行 USB IF 测试、但输入浪涌电流测试失败、请参阅下面的测试图片。 他们想要做一些小改动来解决这个问题、重新设计是不可接受的。 他们正在询问在 EN 引脚上添加一个2.2uF 电容器是否有助于解决此问题? 他们的想法是将开关延迟100ms 以跳过测试时间范围、请欣赏您对此类问题的见解。 谢谢。
测试1.
测试2.