This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25200:TPS25200:软启动-可调节?

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25200, TPS2521
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1001116/tps25200-tps25200-soft-start---adjustable

器件型号:TPS25200
主题中讨论的其他器件: TPS2521

您好!  

   TPS25200是否支持浪涌控制?  我对下面的比较表有点困惑。  我在其数据表中找不到软启动功能。  

它是否支持该功能。 您是否会推荐一个具有 Close Spec (关闭规格)的产品? 谢谢。  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yue:

    感谢您与我们联系。  TPS25200不支持可调浪涌电流控制。 建议使用 TPS2521、这是我们最近推出的电子保险丝。 如果需要有关 TPS2521的更多信息、请告知我们。 我们很乐意为您提供支持。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PAL、  

       感谢您的澄清。  但我需要您的进一步帮助。 在我的案例 中、客户一直在其产品中使用我们的 TPS25200、并且正在进行 USB IF 测试、但输入浪涌电流测试失败、请参阅下面的测试图片。  他们想要做一些小改动来解决这个问题、重新设计是不可接受的。  他们正在询问在 EN 引脚上添加一个2.2uF 电容器是否有助于解决此问题?  他们的想法是将开关延迟100ms 以跳过测试时间范围、请欣赏您对此类问题的见解。 谢谢。  

      

    测试1.

    测试2.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yue:

    今天是在德州仪器印度的假日。 我将于2021年5月17日星期一返回给您。 很抱歉耽误你的时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yue:

    通过在 EN 引脚上整合一个电容器、可延迟器件的瞬时导通。 这将有助于从 100ms 间隔中退出、该间隔被视为浪涌电流事件的一部分。

    在该器件中、浪涌电流只能通过针对特定输出电容值的动态电流限制设置进行控制。 但是、由于设计更改是不可接受的、因此该选项在此处不可行。 将来请使用 TPS2521。 它将非常容易地解决这个问题。