This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25731EVM:VBAT 电压将下拉

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25731EVM, BQ25730EVM, BQ25731, BQ25730, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1001088/bq25731evm-vbat-voltage-will-be-pull-down

器件型号:BQ25731EVM
主题中讨论的其他器件: BQ25730EVMBQ25731BQ25730

尊敬的团队:

客户现在正在评估我们的 EVM、他们在此处找到了以下问题列表。 原理图如下所示。

 

  1. 在输入电压为 Vin 的电源下、电池未连接、他们发现 VBAT 电压将下拉至4V。
  2. 在电池启动后、当输入电压和适当配置时、它们负载正常工作。 一旦它们取出电池、VBAT 电压将被负载下拉

你有什么建议吗?

谢谢!

迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

    感谢您的联系。

    首先、我想指出的不是 BQ25731EVM 的原理图、而是 BQ25730EVM 的原理图。

    对于 BQ25731EVM、没有 Q5、VBAT 有很多 VSYS (两者之间只有一个感应电阻器)。 BQ25731不是  BATFET 电源路径器件、行为非常不同。 如果他们尝试将 BQ25731 EVM 的结果与 BQ25730 EVM 原理图相关联、这毫无意义。 最简单的方法是检查其 EVM 上是否安装了 Q5。

    在没有电池的情况下、充电器将尝试调节到充电电压寄存器(0x05/0x04)中设置的值、这就是它们在 BAT 引脚上看到4.2V 的原因。  

    如果对 bq2573x 的 bqStudio GUI 中的寄存器0x0C/0x0D (最小系统电压)感到困惑、则需要将其忽略、因为它们不在 BQ25731中使用(如数据表中所示、它们不在寄存器列表中)。

    我建议重新执行他们的预期测试并查看正确的原理图/数据表。  VBAT 和 VSYS 之间没有 MOSFET、因此行为不同。

    谢谢、

    Peng

    *如果我的答案解决了您的问题,请在主题中按“此已解决的我的问题”。  




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    朱(金字旁容)

    最后一个回复的测试波形都是使用良好的电路板进行测试的。 
    下图显示了损坏后的 SW 输出波形:

    此处测试的损坏基本上会在按下按钮时损坏。 
    概率非常高、不可恢复。
    下图是我们当前使用的一键开关电路。
    请帮助找出可能的原因并加以改进。 测量、谢谢!


    谢谢!
    迪伦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

    问题是什么? 我从未看到过您对问题的详细描述。

    这就是您在原始帖子中提到的内容:

    1. 在输入电压为 Vin 的电源下、电池未连接、他们发现 VBAT 电压将下拉至4V。

          彭- 我在原来的答覆中回答了。 VBAT 将变为4.2V

        2.在电池启动后,当输入电压和适当配置时,它们的负载工作正常。 在它们卸下后       电池、VBAT 电压将被负载下拉

          Peng -负载下拉 VBAT 意味着什么? 如果您的意思是它被拉至4.2V、那么我的答案与我的最后一个回复相同。


    在原始屏幕截图中:

     
    Peng -再说一次、这是错误的原理图。 对于 BQ25731、在未加载 VSYS 的情况下也无法加载 VBAT。


    您刚才的回复:

    最后一个回复的测试波形都是使用良好的电路板进行测试的。 

    Peng - 原始帖子中没有测试波形或详细的问题描述。


    请告诉我客户的担忧是什么。 我需要:

    测试条件(输入电压、输出电压、输出功率)。 他们正在进行哪些测试?
    2.他们期望看到什么。
    3.他们实际看到的是什么。
    4、这是他们添加到 EVM 的额外电路吗? 他们希望通过该电路实现什么目标?
    5.他们正在使用什么 IC? BQ25731以400k/800k 的频率进行开关、看到频率达到1.5MHz 是很奇怪的。 对于许多其他 IC 而言、1.5MHz 是非常常见的 FSW。

    谢谢。 如有必要、请随时向我发送电子邮件。

    Peng



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peng:

    很抱歉、我回复了错误的帖子。

    谢谢!

    迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

    是的。 没问题。

    谢谢、

    Peng

    *如果我的答案解决了您的问题,请在主题中按“此已解决的我的问题”。