This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2662:未定义的参数:Cdvdt:TI-Spice 仿真出错

Guru**** 2535790 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1001300/tps2662-undefined-parameter-cdvdt-error-in-ti-spice-simulation

器件型号:TPS2662

您好!

我从 https://www.ti.com/product/TPS2662?HQS=dis-dk-null-digikeymode-dsf-pf-null-wwe&DCM=yes&distId=10#design-development##design-tools-simulation 下载了 Spice 模型

TPS26624的说明。

当我根据设计计算器 Excel 工作表尝试使用无源组件运行仿真时,它始终会给出  

**警告:此自动生成的文件可能会被后续仿真覆盖

*库:
*配置文件库:
*本地库:
*从 C:\CDS_SPB_HOME\cdssetup\OrCAD_PSpiceTIPSpice_Install\17.4.0\PSpice.ini 文件的[PSPICE 网表]部分:
.lib "nom_pspti.lib"
.lib"nom.lib"

*分析指令:
Tran 0 1000ns 0
选项 ADVCONV
选项 FILEMODELSEARCH
.PROBE64 V (alias (*)) i (alias (*)) W (alias (*)) D (alias (*))) noise (alias (*))
.INC "..\SCHEMATIC1.net

****包括 SCHEMATIC1.net ****
*获取 TI-TPS26624-01
X_U1 N11914 N11983 0 N11921 N11851 N11987 N11864 N11928 N11928 N11851
+ N11860 TPS26621_TRANS
R_R1 N11928 N11921 11.8k Tc=0、0
R_R2 N11860 N11851 102k Tc=0、0
R_R3 N11864 N11860 6.81k Tc=0、0
R_R4 N11928 N11864 30.1k Tc=0、0
R_R5 N11983 N11987 10k TC = 0、0
C_C1 N11928 N11914 22nF TC = 0、0
C_C2 N11987 0 33U
C_C3 N11851 0 33U
R_R6 0 N11987 10 TC = 0、0
V_V1 N11851 0 5V 直流
param rval=10.

****恢复 errew.cir ****
.end

错误(ORPSIM-15167):未定义的参数:Cdvdt。

我试过几次。  

此致、

Chamila

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chamila、

    您使用哪种工具进行仿真?  

    Cdvdt 在模型中定义为参数、需要设置一个值。 如果您使用不同的仿真工具、请检查如何设置。

    此致、

    Rakesh