主题中讨论的其他器件:BQ24074、
您好!
我发现、该 Adafruit 模块中使用的 BQ24074用作太阳能充电器: learn.adafruit.com/.../design-notes。 请注意、它们使用此模块的主要原因之一是 IN-DPM 功能、在该功能中、如果电压降至 V (IN-DPM)阈值以下、器件会自动降低输入电流。 这对于太阳能充电很有用、因为此功能*种类*可用作 MPPT (如果电池板的电压下降、电流会降低)。
因此、我有2个问题:
- 我之前在其中一个项目中使用过 BQ24090、再次查看数据表、我发现它还具有 IN-DPM 功能。 BQ24090和 BQ24074的这些特性是否相同? 也就是说、BQ24090是否也会逐渐减小输入电流、从而使输入电压不会降至 V (IN-DPM)以下? 还是更多的是开-关功能?
- 当我们将负载与电池并联时、BQ24090如何工作? 当没有负载且电池已连接时、我了解允许电流逐渐达到终止阈值、然后充电电流终止。 但是、如果我还连接了一个负载、这是如何处理的? 我是否应该确保我的负载消耗的电流不超过终止电流 I (TERM)(通常为充电电流的10%)? 因为据我所知、如果我的负载消耗的电流超过 I (term)、那么 BQ24090永远不会终止电荷?
提前感谢您。