This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24090:用于太阳能充电的 BQ24090和 BQ24074之间的差异

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24074, BQ24090

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1000910/bq24090-differences-between-bq24090-and-bq24074-for-solar-charging

器件型号:BQ24090
主题中讨论的其他器件:BQ24074

您好!

我发现、该 Adafruit 模块中使用的 BQ24074用作太阳能充电器: learn.adafruit.com/.../design-notes。 请注意、它们使用此模块的主要原因之一是 IN-DPM 功能、在该功能中、如果电压降至 V (IN-DPM)阈值以下、器件会自动降低输入电流。 这对于太阳能充电很有用、因为此功能*种类*可用作 MPPT (如果电池板的电压下降、电流会降低)。

因此、我有2个问题:

  1. 我之前在其中一个项目中使用过 BQ24090、再次查看数据表、我发现它还具有 IN-DPM 功能。 BQ24090和 BQ24074的这些特性是否相同? 也就是说、BQ24090是否也会逐渐减小输入电流、从而使输入电压不会降至  V (IN-DPM)以下? 还是更多的是开-关功能?
  2. 当我们将负载与电池并联时、BQ24090如何工作? 当没有负载且电池已连接时、我了解允许电流逐渐达到终止阈值、然后充电电流终止。 但是、如果我还连接了一个负载、这是如何处理的? 我是否应该确保我的负载消耗的电流不超过终止电流 I (TERM)(通常为充电电流的10%)? 因为据我所知、如果我的负载消耗的电流超过 I (term)、那么 BQ24090永远不会终止电荷?

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    它是模拟环路、而不是开/关类型行为。 环路本身的工作方式类似。 BQ24074是 一款 PowerPath 器件、因此它将控制流入系统的电流。 BQ24090将作为 VIN 电压的函数来控制电池充电电流。  

    端接电流完全正确。 在非 PowerPath 器件中、无法 单独控制流入电池或连接负载的电流。 因此、您必须确保负载不会达到您的终止电流目标。  

    此致、

    Gautham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复! 两个后续问题:

    1. 是否正确地假设充电电流大致等于流入系统的电流?
    2. 您认为使用 BQ24090而不是 BQ24074对于太阳能充电器而言是一个不错的选择吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    [报价 userid="484118" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1000910/bq24090-differences-between-bq24090-and-bq24074-for-solar-charging/3698393 #3698393"]是否正确地假设充电电流大约等于流入系统的电流?

    对于 BQ24090、情况就是这样。 对于 BQ24074、输入电流最好近似为充电电流和输出电流之和。

    [引用 userid="48418" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1000910/bq24090-differences-between-bq24090-and-bq24074-for-solar-charging/3698393 #3698393"]您是否认为使用 BQ24090而不是 BQ24074是太阳能充电器的理想选择?

    从功耗的角度来看、可能是 BQ24074。 当针对任一 USB 模式进行配置时、VIN-DPM 可用。 如果由于太阳能电池板的功率输出较低而导致电压下降、输入电流也会减少。

    如果达到此输入电流不再足以充电的程度、器件可以减小充电电流以保持所需的电流负载。 这称为 DPPM/

    该器件还允许您使负载电流高于端接电流、从而使电池充满电。 PowerPath 器件的亮点是电池和负载之间的路径大多是独立调节的、并且 VINDPM 和 DPPM 会在需要时启动。  

    由于 BQ24090没有 DPPM、因此问题在于电池不会完全终止、并且如果在打算充电时连接了两个电流路径、则负载和电池之间共享电流路径。  

    此致、

    Anthony Pham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    感谢您的回答。

    [引用 userid="423024" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1000910/bq24090-differences-between-bq24090-and-bq24074-for-solar-charging/3698830 #3698830">如果此时此输入电流不再足以充电、器件可以降低充电电流以维持所需的电流负载。 这称为 DPPM/[/报价]

    对于没有 DPPM 的 BQ24090、如果输入电流不足以充电(这意味着负载要求的电流大于太阳能电池板提供的电流)、则 VINDPM 可能会触发、电池必须补充额外的电流。 在我的应用中、我预计会发生这种情况、因为我的负载在15秒内消耗大约50mA 的电流、然后在300秒内消耗100uA 的电流。 我的6V 面板只会产生大约20mA 的电流、因此在高功耗15秒阶段、电池必须对额外 的电流进行补充。 然后、当负载进入睡眠模式时、电池可以使用电池板产生的大部分能量进行充电。 因此、我了解 BQ24074作为电源路径器件的优势、  但是、由于我的电流非常低、而且我的面板肯定无法维持负载的高功耗阶段(我认为 DPPM 不是很有用)、您是否认为 BQ24090对于应用而言是足够好的选择?

    [报价 userid="423024" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1000910/bq24090-differences-between-bq24090-and-bq24074-for-solar-charging/3698830 #3698830"]问题是电池无法完全终止[/quot]

    在这种情况下、我一定会确保终止电流阈值设置为高于我的负载电流。 例如、我要将终止电流设置为150mA、以便当电池以100mA 的电流(负载消耗50mA)充电时、充电器终止。 在这种情况下、电池将持续为系统供电一段时间、直到达到再充电阈值、充电再次启动。 您是否看到这种快速充电放电的任何缺点? 无论我选择 BQ24090还是 BQ24074 (?)、我都认为这是一种行为。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    BQ24074更适合充电和并联负载、但 BQ24090也可以正常工作、因此可能会对其进行更优化。  

    我看到的快速充电放电问题是、电池电压变为低电平时可能没有器件保护、例如过流保护。 当处于电池补充模式或仅电池模式时、BQ24074将禁用输出、以低于电池电压。 如果输出端的电压决定下降、它还具有将输出电压保持在 VDPPM 调节状态的优势。  

    此致、

    Anthony Pham