Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, GPCCEDV, BQ40Z50, BQ4050
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ4050 主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO、 GPCCEDV、 BQ40Z50、
首先、如果我需要跳过学习、如何设置电池设计容量和设计电压? 我转储了数据闪存、发现设计容量为0x4440+13、设计电压为两个字节。 更改它们似乎会影响访问相应 SMBus 命令时报告的值。
其次、如果我使用 bqStudio、我甚至在哪里输入这些内容? SLUA903请我指定这些、但不指示位置。 虽然我看到了 GPC Cycle 和 GPCPackager 图标、但我不能轻易地在菜单中输入这些内容。