This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ4050:设置设计容量和有关电池学习的问题

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, GPCCEDV, BQ40Z50, BQ4050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1000966/bq4050-set-design-capacity-and-questions-about-cell-learning

器件型号:BQ4050
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOGPCCEDVBQ40Z50

首先、如果我需要跳过学习、如何设置电池设计容量和设计电压? 我转储了数据闪存、发现设计容量为0x4440+13、设计电压为两个字节。 更改它们似乎会影响访问相应 SMBus 命令时报告的值。

其次、如果我使用 bqStudio、我甚至在哪里输入这些内容? SLUA903请我指定这些、但不指示位置。 虽然我看到了 GPC Cycle 和 GPCPackager 图标、但我不能轻易地在菜单中输入这些内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您使用的是 bq4050还是 bq40z50? bq4050使用 CEDV 算法进行监测、您无需按照 SLUA903中的说明进行学习周期、您应该使用 GPCCEDV 工具来查找监测系数。

    此致、

    Wyatt Keller