Other Parts Discussed in Thread: TPS54200
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54200 您好、TI 专家
我希望在 LED 光源设计中使用 TPS54200芯片。
但是、此设计需要与标准 LED 调光器件兼容、并且我找不到一个通过逻辑电平(3.3V 或5V) PWM 信号控制光级的 LED 调光器。
您能否推荐与此器件兼容的现成产品。
或者、我可以使用0-10V 调光器并使用分压器将电压降至5V 吗?
此致、
Thomas