This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54200:与 TPS54200兼容的现成调光器

Guru**** 2811155 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1000561/tps54200-off-shelf-dimmer-compatible-with-tps54200

器件型号:TPS54200

您好、TI 专家

我希望在 LED 光源设计中使用 TPS54200芯片。

但是、此设计需要与标准 LED 调光器件兼容、并且我找不到一个通过逻辑电平(3.3V 或5V) PWM 信号控制光级的 LED 调光器。

您能否推荐与此器件兼容的现成产品。

或者、我可以使用0-10V 调光器并使用分压器将电压降至5V 吗?

此致、

Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robin、您能在这种情况下提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    电阻分压器可以工作、因为 PWM 接口不需要太多的功率。

    BR、

    Robin