This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942:COV 保护问题

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1000426/bq76942-cov-protection-issues

器件型号:BQ76942
主题中讨论的其他器件:BQ76952BQSTUDIO

您好、`s 团队;

当单节电池电压大于 COV 阈值时 、COV 安全警报寄存器会变为高电平、但在 COV 延迟时间,之后 、COV  安全状态 A 寄存 器不会变为高电平,当我将单节电池电压调整为更高电平时、COV 状态寄存器将变为高电平;  

测试中的实际保护值为何大于配置中的设定值;  

以下是我的 COV 参数配置、当我将电压增加到 COV 阈值及更高值时、我们可以在警告寄存器变为高电平时找到电压、在状态寄存器 变为高电平时找到电压;

 参数配置

当单节电池电压为4.196V 时 、COV 安全状态不会变为高电平;

当电池电压为4.237V 时、COV 状态变为高电平


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sheng、

    安全警报和安全状态的阈值不应不同。 在第一种情况下、我怀疑电压正好处于阈值、并且噪声在整个 COV:延迟期间内未保持高电平。

    我注意到您正在通过读取 BQ76952来测量电池电压。 您是否校准了电池电压读数。 过压保护是一种硬件比较器保护、因此不会使用 ADC 读数触发。 测试 COV 时、尝试使用精确的仪表直接测量电池上的电压。  

    可以校准电池电压测量以获得更高的精度、也可以校准 COV 阈值以进一步提高精度。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt;

    现在我有了示例测试结果、当电压达到 COV 阈值时 、安全警报 将为红色、但 COV 安全 状态标志将不会被置位;我 在每个电池上的所有实际保护电压都大约为4.18V、而不是4.15V

    此致;

    Sheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sheng、

    如何控制电池电压。 您是否具有非常稳定的电压源以及是否使用示波器查看过电压? 当您达到阈值时、可能会有噪声。 电池单元比大多数电源更加稳定、因此您需要精确的稳定电源(我认为我们的实验室使用 Kronhite 电源进行测试)。 如果存在噪声、电压将高于和低于阈值、并且不会满足 COV:延迟时间。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们使用的是 Angilent 的电源、不会出现电压波动、但在我们的配置中、充电期间会保持平衡。 平衡是否会导致检测到的电池电压跳转、这会影响电池的 COV 保护

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sheng、

    平衡将导致引脚上的电压移动、但器件会停止平衡以定期测量 OV/UV。 您能详细介绍一下您的电路板和配置吗? 您使用什么值作为电池输入电阻器? 从您的 BQStudio 图片中可以看到、您好像连接了6节电池? 您是否为6节电池配置了 VCell Mode 寄存器?

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Matt

    下面是电路原理图和 配置、请检查。

    e2e.ti.com/.../2211.BQ76942_2D00_7S8P_2D00_2021_2D00_05_2D00_08.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sheng、

    我无法很好地看到原理图、但电池输入电阻器看起来是1k。 这超出了数据表的最大值-建议的最大值为100欧姆。 我建议将这些电阻器更改为100欧姆。 它们甚至可以将 VC10的电阻器更改为20欧姆(最小建议值)、以减少顶部电池测量的 IR 压降。  

    在 Regin 上看起来也有一个大电容器? Regin 电容器应仅为22nF。  

    他们应该使用新的电阻器值分析电池平衡电路、以确保不需要更改其他组件值。  

    此致、

    Matt