主题中讨论的其他器件:BQ76952、 BQSTUDIO
您好、`s 团队;
当单节电池电压大于 COV 阈值时 、COV 安全警报寄存器会变为高电平、但在 COV 延迟时间,之后 、COV 安全状态 A 寄存 器不会变为高电平,当我将单节电池电压调整为更高电平时、COV 状态寄存器将变为高电平;
测试中的实际保护值为何大于配置中的设定值;
以下是我的 COV 参数配置、当我将电压增加到 COV 阈值及更高值时、我们可以在警告寄存器变为高电平时找到电压、在状态寄存器 变为高电平时找到电压;
参数配置

当单节电池电压为4.196V 时 、COV 安全状态不会变为高电平;

当电池电压为4.237V 时、COV 状态变为高电平