请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2412 您好!
我们希望使用 TPS2412作为 ORing 控制器、使用 MOSFET 或两个12V 电源。
如果输入连接到12VDC、TPS2412的 VDD 引脚电压应该是多少?
应该是12V 还是5V?
此致、
Kiran Surve
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.