This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2412:当将 TPS2412用于 ORing 12V 电源时、TPS2412的 VDD 引脚上所需的电压

Guru**** 1499540 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2412
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1000718/tps2412-voltage-required-on-vdd-pin-of-tps2412-when-using-tps2412-for-oring-12v-power-supplies

器件型号:TPS2412

您好!

我们希望使用 TPS2412作为 ORing 控制器、使用 MOSFET 或两个12V 电源。

如果输入连接到12VDC、TPS2412的 VDD 引脚电压应该是多少?

应该是12V 还是5V?

此致、

Kiran Surve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kiran、

    只要 VDD 大于3V、它就可以大于或小于受控总线电压。

    因此、在本例中、您可以将其直接连接到12V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    感谢您的快速响应。

    您的反馈"VDD 可能大于或小于受控总线电压、只要大于3V 即可"令我感到困惑。

    我的理解是什么;如果总线电压为12V、则 VDD 可能大于或小于总线电压、但电压是多少?

    VDD 电压应至少为3V。

    如有可能、请详细解释示例。

    此致、

    Kiran Surve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kiran、

    为了使其简单、

    • 3V 至16V 之间的任何电压 均可施加到 VDD
    • 任何介于0.8V 至16V 之间的电压 都可以施加到 VBUS 上

    由于总线电压为12V、因此您可以将 VDD 连接到 VBUS。

    您可以参阅数据表中的"9.2.2详细设计流程"部分、了解有关 VDD 连接位置的更详细设计流程。   

    希望我能回答你的问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    谢谢。 我的问题已解决。

    此致、

    Kiran Surve