主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO
大家好、
Bq78350的调试参数有问题。
可以正常读取功率和电压、但系统中的参数将消失、无法更改或导入先前的参数;
目前有两个;请看故障的图片。 仅在更换芯片后、这种情况才正常。 这可以通过软件设置恢复吗?



非常感谢。
此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Zhonghui、
BQStudio 似乎无法与您的器件通信。 您可以尝试对 srec 文件重新编程、以查看该文件是否解决了问题。
显示"在编程前关闭 SBS 扫描"的消息意味着您需要关闭寄存器屏幕上的扫描功能。 扫描按钮指示 BQStudio 持续从器件读取数据、并且在对器件进行编程时不希望进行此通信。 编程前、您还应通过单击 BQStudio 屏幕左上角的绿色横幅关闭仪表板。
如果编程中断、则可能会使器件处于不良的不可用状态。
此致、
Matt
您好、Matt、
感谢你的答复。
根据您提供的信息、关闭扫描或其他界面后、重新导入之前的参数仍然不正常、并且存在警告。

"看起来 BQStudio 无法与您的器件通信。 您可以尝试对 srec 文件重新编程、以查看该文件是否解决了问题。"
因为 客户这里没有专业的软件工程师、您是否有流程指导?
目前 客户 有两个问题。 第一个问题是、如下图所示、无法正常导入或导出文件、并将报告错误。 同时、所有参数都将消失。 有时可以恢复参数、但有些参数无法恢复。
第二个问题是可以在20A 电流下充电、但在17A 电流下放电后可提供保护。
e2e.ti.com/.../MAS_2D00_3S_2D00_20A_2D00_PCM_2800_2021.4.15_2900_.pdf
请帮助 进行分析。非常感谢。
最棒的地方