This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 在 bq76942的电压测量周期中关闭无源电池平衡电流

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1000859/turn-off-the-passive-cell-balancing-current-during-the-voltage-measurement-cycle-in-bq76942

主题中讨论的其他器件:BQ76942

大家好、

根据我的参数配置、当电池充电且电压差大于30mV 时、电池将开始平衡。 在平衡测试期间、发现  电池平衡时电池管理工作室显示的较低电池电压。

根据我的分析、只有 当平衡 停止且电池电压不稳定时 、电压测量值才会较低。

您能给我一些解决问题的建议吗?

e2e.ti.com/.../1321.BQ76942_2D00_7S8P_2D00_2021_2D00_05_2D00_08.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sheng、

    您是否看到所有电池上的电池电压都较低? VC10引脚在平衡期间将消耗更多电流、这将导致顶部电池上的 IR 压降。 该压降将由 VC10引脚上的电阻器和电池平衡数量决定。 您在电池输入上使用了什么电阻器值? 您只能降低 VC10上的电阻器值以降低这种影响。

    此致、

    Matt