请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:BQ76942大家好、
根据我的参数配置、当电池充电且电压差大于30mV 时、电池将开始平衡。 在平衡测试期间、发现 电池平衡时电池管理工作室显示的较低电池电压。
根据我的分析、只有 当平衡 停止且电池电压不稳定时 、电压测量值才会较低。
您能给我一些解决问题的建议吗?
e2e.ti.com/.../1321.BQ76942_2D00_7S8P_2D00_2021_2D00_05_2D00_08.gg.csv