This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS74401:PG 延迟时间规格

Guru**** 2517120 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS74401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/999338/tps74401-pg-delay-time-spec

器件型号:TPS74401

大家好、

我想知道 TPS74401的 PG 延迟时间规格。  (Vout 超过 PG 跳闸阈值后 PG 响应的延迟时间)我想它在 使用比较器时应该立即响应、但您能否检查规格?

e2e.ti.com/.../slim009.tsc

我尝试将其放入 TINA 模型中、但在仿真中它看起来并不明显。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

         我正在研究这个问题,并将在星期一结束前再次与你讨论,但希望比这更早。

    此致、

    斯里卡纳特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Srikanth、

    如果您对其有任何更新、我们将不胜感激!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

            TINA 模型 通常用于更高级别的行为研究。 它不适用于 PG 延迟时间等特定测量。 正如您提到的、 延迟本质上是比较器的响应时间。 数据表中未列出此规格、但上升和下降延迟 通常为1-10uSec。 如果需要更多详细信息、请随时联系我们。 谢谢!

    此致、

    斯里卡纳特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Srikanth、

    我想您提到的上升和下降延迟是我用红色箭头标记的间隔。 我很困惑该延迟是确定的器件规格还是取决于外部上拉电阻器值。 请帮助我理解。

    此外、客户需要更多有关 PG 时序的详细信息。 您能否检查 触发 PG 引脚后变为高阻抗的延迟  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

            PG 引脚相对于 OUT 引脚的上升和下降延迟原则上取决于比较器的速度。 上拉电阻器的幅度对延迟没有显著影响。 在比较器的两个输入中,其中一个输入设置为基准电压(VREF),通常等于0.9*VNOM 输出,另一个输入为 VOUT。 当 VOUT 上升到高于 VREF (通常为0.9*VNOM 输出)的值时,比较器会将漏极开路器件驱动至高阻抗状态,然后通过上拉电阻器将漏极(PG 引脚)上拉至高数字电平。 假设数字高电平、VOUT 上升到超过 VREF 和 PG 之间的延迟取决于比较器速度。 同样、当 VOUT 降至 VREF 以下时、比较器会打开开漏器件、将 PG 引脚拉至 GND 或数字低电平。  

             该延迟不是我们在数据表中保证的参数、即使我们在实验室中对器件进行测量、也将是典型的测量。 这取决于比较器的设计架构、通常延迟不超过20uSec。 希望这种解释对您有所帮助、如果您有任何疑问、请告诉我。    

    此致、

    斯里卡纳特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Srikanth、

    感谢您的回复。  

    我看到一些器 件具有抗尖峰脉冲电路以实现稳定运行、如下图所示、在这种情况下、PG 延迟将是比较器的速度(~10us)加上抗尖峰脉冲延迟(34us)。 但看起来 TPS74401没有去毛刺脉冲电路。 因此、TPS74401的 PG 引脚延迟仅取决于比较器的响应时间、这几乎是立即的(<10us)。  

    如果有任何误解、请告知我!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

            是的、您的理解是正确的。 如果存在去毛刺脉冲电路、其延迟会增加比较器的延迟。 看起来 TPS4401没有抗尖峰脉冲电路。  

    此致、

    斯里卡纳特