This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610-R1:RelativeStateOfCharge 从~82%跳到100%

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25883, BQ28Z610-R1, GPCCHEM, BQ28Z610, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/998273/bq28z610-r1-relativestateofcharge-jumping-from-82-to-100

器件型号:BQ28Z610-R1
主题中讨论的其他器件:BQ25883GPCCHEMBQ28Z610BQSTUDIO

您好!

使用 BQ25883作为充电器+ BQ28Z610-R1作为监测计对电池进行充电/放电时会发生以下情况:

使用(放电)电池时、会发生以下情况:

 RelativeStateOfCharge (绿线)从100%开始、并随着电池的使用而下降。 当它达到~64%时、它会向下跳至0%。

为电池充电时会发生类似的事件。  RelativeStateOfCharge (绿 线)会上升、但当达到~82%时、它会跳至100%、如下所示:

(注意:由于某种原因、图形未在右侧绘制、从左侧向左滚动)

我假设需要在电量监测计 IC 上更改一些设置、或者运行"学习充电/放电周期"以使芯片学习、但奇怪的是、即使是"完全充电容量"也是跳跃的。 遵循上图后面的寄存器:

我使用的电池为3800mAh。 这些寄存器显示了3276mAh 的完整充电容量。 可能足够近了。 但是、为了解决这个问题、我需要在 IC 配置上做些什么吗?

感谢您的帮助、

ED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ed、

    您是否使用 GPCCHEM 工具上传了正确的化学 ID 以查找 ID 并完成了学习周期?

    您必须先完成这些步骤、然后才能从监测计中使用准确的读数。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Wyatt、这就是我想象中的问题所在。 我现在正在进行"通过在线 GPC 工具进行化合物 ID 匹配"教程。 不过有一点问题:BQ28Z610 IC 报告电芯1和2电流为~250mA。 但是 、 使用万用表测量离开电池系统的电流时、我得到的电流为~220mA。 有什么值得关注的问题吗? 这些读数是否应该非常接近?

    编辑:  

    您好、Wyatt、

    我尝试在 Chem ID 列表中找到我的单元格、但它不在其中。 因此、我必须生成日志文件以馈送到 GPC 工具。 对此、我有几个问题:

    1) 1)在介绍如何生成日志文件的视频中、它说:"使用电池数据表中所示的标称充电速率将电池充满。 锥形电流应设置为大约 C 除以100。"。 我使用的电池是 Flex FX-L18650 (3800mAh)、它没有数据表。 那么、我是否应该使用3800mA/100 (38mA)的恒定电流为其充电?

    2) 2) BQ25883充电器 IC 或 BQ28Z610-R1电量监测计 IC 上是否具有允许使用38mA 恒定电流为电池充电的功能? 我只能找到限制快速充电电流的功能。 或者、我是否应该跳过充电器 IC 并使用实验室电源为此步骤提供的恒定电流直接为监测计 IC 供电?

    3) 3)视频随后显示:"以恒定 C 乘10的速率对电池放电、直到达到最小电压。 该最小电压通常可在电池的数据表中找到。" 同样、该单元格没有数据表。 那么、我是否应该简单地使用来自相似电池的平均最小电压?

    此致、

    ED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ed、

    您应该在记录 GPCCHEM 周期或学习周期的任何数据之前执行当前校准。

    如果您不知道电池的终止电压和充电电压、则很难确定电池特性、这也可能导致电池损坏。 我会联系制造商获取这些值、因为它们对电量监测计至关重要。 大多数情况下、充电终止为4.2V、放电终止为3V。

    您可以使用实验室电源或充电器、最重要的是 GPCCHEM 工具的放电周期。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Wyatt。

    我将使用实验室电源为充电周期提供恒定电流。 现在、有关如何以恒定的 C/10速率执行放电周期的任何提示? 我猜测一个使用 IC=B*IB 的简单晶体管电路、使 IC=C/10 (或38mA)、但可能有一种更简单的方法。

    此致、

    ED

    编辑:

    我已经构建了一个带 TIP31C NPN 晶体管和三电位计的电流漏极电路来控制基极电流、并使用该电路执行了电流校准。 现在 bqStudio 报告的电流与万用表显示的电流完全相同。

    不过、有一个问题:对于此校准、我已从电路板上的监测计电路上断开充电器电路、并直接从监测计电路的输出中排出校准电流。 这是必要的吗? 我是否可以离开充电器电路并从 BQ25883充电器 IC 的 SYS 引脚(其输出引脚)执行校准排卸? 如果是、我是否还可以让充电器电路用于 GPCCHEM 工具的充电和放电周期?

    最后、我需要有关电池执行 GPCCHEM 周期的所有信息是充电终止电压和放电终止电压?

    谢谢、

    ED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ED、

    您可以参阅应用手册SLVA725A 、了解有关 Chem ID 匹配过程的详细信息。

    我认为可以连接充电器电路、而您应该禁用它以避免充电电流 与放电电流冲突、  

    此致、

    李杰登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jayden、

    我确实阅读了该应用手册并执行了化学 ID 匹配流程。 我的电池与一个1400mAh 的电池相匹配。 但我的电池的额定为3800mAh。 但是、在外部充电器上将其充满电、然后以380mA CC 放电、它会在~2.5小时内耗尽。 我猜这是一个假电池。 它不是3800mAh。

    无论采用哪种方法、我都已将匹配的化学 ID 编程到监测计 IC 中、现在我将按照应用手册 SLUA777中所述执行学习过程。 让我们看看之后我是否可以获得 相对充电状态寄存器来准确报告。

    一个问题:在执行化学 ID 匹配过程时、我已使用380mA CC 对电池放电、认为它确实是3800mAh。 GPC 工具仍然与之匹配。 我是否应该再次使用140mA CC 进行放电? 或者、即使放电电流大于 C/10、GPC 工具也确实能够很好地匹配它?

    谢谢、

    ED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据应用手册、您应该保证放电电流小于 C/10。

    根据您的描述、您的电池容量似乎没有预期的大。 请在采取任何其他行动之前承诺正确的单元格。 只有使用正确的电池、您才能设置正确的充电和放电参数、或者您无法遵循应用手册中显示的过程。

    此致、

    Jayden

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将在这里发布解决方案。 实际上、执行化学 ID 匹配和学习周期会有所帮助。 但导致 百分比大幅上升的最大问题(RelativeStateOfCharge)是我的电池是假的。 它的标称值为3800mAh、甚至在电池上写入了该值。 但在运行多个测试后发现电容量为1000mAh。 之后、我在网上进行了研究、发现了假电池很常见。 所以、请小心!