主题中讨论的其他器件:BQ25883、 GPCCHEM、 BQ28Z610、 BQSTUDIO
您好!
使用 BQ25883作为充电器+ BQ28Z610-R1作为监测计对电池进行充电/放电时会发生以下情况:
使用(放电)电池时、会发生以下情况:

RelativeStateOfCharge (绿线)从100%开始、并随着电池的使用而下降。 当它达到~64%时、它会向下跳至0%。
为电池充电时会发生类似的事件。 RelativeStateOfCharge (绿 线)会上升、但当达到~82%时、它会跳至100%、如下所示:

(注意:由于某种原因、图形未在右侧绘制、从左侧向左滚动)
我假设需要在电量监测计 IC 上更改一些设置、或者运行"学习充电/放电周期"以使芯片学习、但奇怪的是、即使是"完全充电容量"也是跳跃的。 遵循上图后面的寄存器:

我使用的电池为3800mAh。 这些寄存器显示了3276mAh 的完整充电容量。 可能足够近了。 但是、为了解决这个问题、我需要在 IC 配置上做些什么吗?
感谢您的帮助、
ED