This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5140-Q1:开关节点上的二极管

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5143-Q1, CSD18543Q3A, CSD18563Q5A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1000433/lm5140-q1-diode-on-the-switching-node

器件型号:LM5140-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5143-Q1CSD18543Q3ACSD18563Q5A

大家好、团队、

客户想要移除一些组件:

缓冲器网络(R10和 C10)用于减少开关节点上的振铃、我会让客户保留、以防他们需要。 (但无需组装)

对于二极管、它们需要将其移除、但为了避免尖峰或振铃可能会导通 Q1体二极管、这种做法看起来是一种保护措施。

您能否确认以下二极管的需求?

谢谢、

日落

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、由于在死区时间内几乎不导通、因此可以移除反并联二极管。 只需确保低侧 FET 具有低 Qrr。 查看 LM5143-Q1 EVM、了解未使用二极管的类似设计。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Tim、

    通过保持在 TI MOSFET 上、 CSD18543Q3A 是否足够好以避免 D3?

    您是否会推荐其他 NexFET?

    或者、通过使用 CSD18543Q3A 、您必须拥有什么?

    LM5143-Q1似乎具有其他 MOSFET ...

    谢谢

    日落

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LM5143-Q1是一款 Q 级控制器、因此它通常使用 AEC-Q101 MOSFET 来满足汽车应用的需求。 但是、NexFET 适用于商业级应用。 根据输出电流和开关频率要求、最好使用5 x 6mm 封装 MOSFET 来提高热性能-例如 CSD18563Q5A。 只需确保 Rdson 的额定 Vgs = 4.5V、因为 LM5143-Q1的栅极驱动振幅为5V。

    此致、

    Tim