This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25710:ADC 精度

Guru**** 2534600 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/999088/bq25710-adc-precision

器件型号:BQ25710

尊敬的所有人:
我使用 bq25710为2S 锂离子电池充电。
一切都运行良好、但 ADC 电流测量及其精度相当差(实际电流值下为150mA)。 输出 ADC 寄存器值是否有任何偏移? 最大充电电流的设置是受尊重的、因此我认为电流感应电路是正常的(遵循 RC 滤波器的10m Ω)。
提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Swann、

    感谢您的联系。 让我向您提出几个问题、让我更深入地了解您的问题:

    1.您是否正在使用 EVM?


    2.我假设您正在讨论 IBAT ADC 测量值(0x28)? 您在哪些条件下看到这种情况? 例如,什么是电池电压、输入电压和充电电流?


    3、如何测量实际电流值(并将其与读取的0x28寄存器进行比较)?


    4.您可以发送寄存器文件吗?


    谢谢、

    Peng

    *如果我的答案解决了您的问题,请在主题中按“此已解决的我的问题”。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Swann、

    由于在过去一周内没有您的回复、我假设问题已解决、我将关闭该主题。

    如果您需要进一步的帮助、请随时在 TI E2E 论坛上与我们联系。

    谢谢、

    彭召

    *如果我的答案解决了您的问题,请在主题中按“此已解决的我的问题”。