Other Parts Discussed in Thread: BQ25710
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25710 尊敬的所有人:
我使用 bq25710为2S 锂离子电池充电。
一切都运行良好、但 ADC 电流测量及其精度相当差(实际电流值下为150mA)。 输出 ADC 寄存器值是否有任何偏移? 最大充电电流的设置是受尊重的、因此我认为电流感应电路是正常的(遵循 RC 滤波器的10m Ω)。
提前感谢您。