Other Parts Discussed in Thread: TPS62619
是否可以通过在稳压电压(Vout)和 FB 引脚之间添加电阻来略微增大 TPS62619的输出电压? 为什么不建议这样做有任何原因?
FB 直接连接至 Vout 时、标称输出电压为1.800V +/- 2%。 根据功能方框图和规格、与 0.8V 基准相比、FB 似乎有一个480k Ω 的分压器。 将内部分压器电阻反向计算为213.3k 和266.7k 时、似乎在 FB 引脚中添加一个外部13.7k 欧姆电阻器会将输出电压升高到1.85V。 这是否正常?
(我有一个应用、我希望在尽可能接近1.8V 的电压下工作、但不得低于1.8V。 我不希望使用"可调节"版本重新规范不同系列的器件、也不希望转到同一系列中下一个最高的2.15V 选项。)